This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:当 VBUS 为5V 和12V 时、BQ25730可以为与相同外设部件串联的锂离子2节电池充电吗?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169901/bq25730-can-bq25730-charge-lithium-ion-2-cells-in-series-with-same-peripheral-parts-when-both-conditions-vbus-is-5v-and-12v

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:TPS25730

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS25730用于他们的新产品。
它们需要为连接2节串联电池的锂离子电池充电(总完全充电电压为8.4V)。 此外、VBUS 有两种电压情况:5V 和12V。
他们目前具有以下内容。 请给我回复。

问: 在两种情况下、VBUS 为5V 和12V 时、BQ25730可以为连接锂离子并与相同外设器件串联的2节电池充电吗?    

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、由于 BQ25730采用降压/升压拓扑、因此可在3.5V 至26V 的宽输入范围内为1至5节串联电池充电。 您可以订购一个 EVM 并尝试使用5V 和12V 输入。 EVM 用户指南提供了简单的分步说明。 请查看。  

    https://www.ti.com/tool/BQ25730EVM

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    非常感谢您的回复。
    我将检查 EVM。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。