This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:TPS56221 PGD 引脚位置

Guru**** 2811955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843425/tps56221-tps56221-pgd-pin-quesition

器件型号:TPS56221

大家好、

 n`t 客户错误地将 TPS56221的 PGD 引脚上拉至输入电压(输入电压为14.5V、上拉电阻为3.3k Ω)、我们知道该引脚的最大电压为7V、但由于客户目前无法修改电路、因此他们想知道该连接是否会损坏器件?

我知道我们的大多数 IC 引脚都具有 ESD 保护二极管、通常最大电流为5mA、因此我要求客户将上拉电阻器更改为100k Ω、但我不确定该解决方案是否可确保 TPS56221的安全性?

还是其他解决方案?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚

    我正在研究这项请求。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    将持续直流电压置于大于7V ESD 的位置、例如14.5V、 最终会使电路击穿。   

    您可以使用电阻器限制电流、但防止出现任何问题所需的电流未知或未经测试。   

    此外、TPS56221的建议工作输入电压为14V。   

    如果使用非常大的上拉电阻器、则 PGD 的泄漏电流将限制信号 高电平和低电平的电压输出电压范围。  

    针对电压合规性问题的最简单解决方案是分压器。   在 PGOOD 上使用上拉电阻器、并在 PGD 接地端添加一个电阻器。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniels、您好!

    非常感谢。

    此致、Sunny