This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VTTREF 电流限制(最大值)

Guru**** 2893020 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206, TPS51200A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169441/tps51206-vttref-current-limit-maximum

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS51200A-Q1

你(们)好

我注意到、DS 具体说明了 VTTREF 引脚的10mA 电流限制、该引脚标记为最小值。

我们是否具有该值的典型值和最大值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我认为建议将引脚电流限制为10mA。
    此评估基于数据表第一页上的"特性"部分:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    只是为了提供更多信息:从钱陈的一个常见问题解答中,对于大多数 DDR 应用来说,100uA 的基准输出通常就足够了: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670527/faq-tps51206-frequently-asked-questions-and-answers?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps51206%20vttref#

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem

    我使用 VLDOIN=1.5V 和 VTT/VTTREF 进行了测试、两者均为0.75V、同时保持输出电流增加。

    VTTREF 电流似乎在输出电压开始下降之前上升到20mA。

    我知道正常功能需要的电流不高于10mA、但我的客户想知道 VTTREF 的内部运算放大器的输出限制。 我们有此信息吗?

    测试结果如下所示。

    VTTREF

    电流[mA]电压[V]
    0.000.744
    5.00 0.740
    6.00 0.739
    7.00 0.739
    8.00 0.738
    9.00 0.738
    10.00 0.737
    11.00.737
    12.00 0.736
    13.00 0.736
    14.00 0.735
    15.00 0.735
    16.00 0.735
    17.00 0.734
    18.00 0.734
    19.00 0.733
    20.00 0.410
    21.00 0.000

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将对此进行研究、并在明天返回给您。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我查看了该器件的测试库、看起来它没有在超过+/- 10mA 的电流下进行测试。

    因此、对于超过+/- 10mA 的电流、我们不建议在该器件上使用 VTTREF。

    如果需要更大的 VTTREF 电流、TPS51200或 TPS51200A-Q1可能更适合您的设计。 请注意、这些不是 TPS51206的引脚对引脚、但如果可以不使用引脚9、  

    谢谢、

    Kadeem