This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:EN 引脚延迟运行

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797754/tps24750-delayed-operation-of-the-en-pin

器件型号:TPS24750

我需要延迟开/关操作、以便在 Vcc 上升时延迟转弯、否则在 Vcc 下降时也会延迟关闭(当然、UVLO 也是并行适用的)。

我想通过在 GND 和 EN 引脚之间连接一个电容器(大约100nF)来实现这一点、而 R1 (在 VCC 和 EN 之间)大约为100kOhm、另一个电阻器与电容器并联(在 EN 和 GND 之间)。 这样、标准电阻分压器(对于此应用、与 OV 电阻分压器分离)就与一个额外的电容器一起使用。

这可能导致 EN 仍然施加电压(由于电容器的电荷)、VCC 已经降至 EN 上的电压以下。 数据表未指定这种情况。

VCC 标称值为3.3V。 在 VCC 为0V 时、EN 引脚上的3.3V 电压是否会损坏器件? 在这种情况下、是否可以通过在电阻分压器/电容器和 EN 引脚之间使用一个额外的电阻器来限制可能通过器件内的保护二极管等途径流动的电流来防止损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    它不应导致任何问题。 让我检查并确认您的情况。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    在使能引脚上使用 RC 网络没有问题。

    此致、
    Rakesh