This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:KVU (R-PSFM-5) PCB 焊接信息

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170044/tps7b81-q1-kvu-r-psfm-5-pcb-soldering-information

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好、

封装是否具有类似的信息  

https://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf?ts=1668084145183&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F (散热焊盘)

我们想了解有关 KVU (R-PSFM-5)的第4.4节信息。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    我相信这已包含在我们的 DS 中、请告诉我您是否正在寻找以下信息:  

    此外、还有第8.1.1节、其中讨论了功率耗散和 PCB 的影响:  

    最后、下面是采用 KVU 封装的类似器件的布局示例:  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您提供信息。 但我在数据表中找不到我们关于 焊锡膏覆盖焊盘面积的建议。  
    此外、我们还需要散热焊盘焊点回流后的空洞数量(需要使用 X 射线进行验证)。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    当您说您在我们的数据表中找不到建议时、我有点困惑、所示的屏幕截图直接来自 TPS7B81-Q1数据表、它应该几乎位于 DS 的末尾(第31页、共36页)。

    此外、在查看焊盘图案数据时、它显示了丝印板设计、在外露焊盘上有丝印板开口和63%的焊料覆盖范围。

    查看应用手册的第4.4节时、您分享了以下内容:  

    此信息与数据表中提供的信息基本相同。  

    我将联系包装团队、了解 KVU 封装回流后的空洞、并查看50%限制是否仍然适用以及应用手册中的描述。

    最棒的  

    Edgar Acosta