This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5MC:与 CSD95378BQ5M 的比较

Guru**** 2797705 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95378BQ5MC, CSD95378BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797732/csd95378bq5mc-comparison-with-the-csd95378bq5m

器件型号:CSD95378BQ5MC
主题中讨论的其他器件:CSD95378BQ5M

您好!

我的客户 已经在设计中使用了 CSD95378BQ5M。 他们想知道 CSD95378BQ5MC 的主要区别是什么

他们是否可以使用 CSD95378BQ5MC  直接替换 CSD95378BQ5M?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jugar、

    感谢您提出的问题!  与 CSD95378BQ5M 相比、CSD95378BQ5MC 增强了顶部冷却功能。  电气上、它们的行为将是相同的。  但两个器件的厚度略有不同。  如果在此应用中使用散热器、这可能会影响 PCB 上的组装和散热器的安装。  请检查这两项、只要它们正常、就不会出现问题。

    此致、

    Evan