This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-R1

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841265/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好,先生  

密封模式的用途是什么以及它的优点是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    《BQ78350-R1技术参考手册》介绍了密封模式。 它用于固定电池、以便用户不能更改不知道密码的设置来解除设备密封。 以下是手册中的说明:

    Seal Device 命令指示器件限制对 SBS 功能和数据闪存空间的访问
    并设置[SEC1][SEC0]标志。 在密封模式下、标准 SBS 功能可根据智能访问
    电池数据规范。 无法访问扩展的 SBS 函数和数据闪存。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 先生

    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然能够与器件通信? 尝试重新启动 EVM 并重新启动 BQStudio、然后重试。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是指对 EVM 进行循环通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    循环通电-关闭和打开 EVM 的电源。 您是否为 EVM BAT+和 BAT-端子供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 先生

    我们已循环通电 EVM、但仍然存在错误。 我们如何联系 印度当地的 FAE、因为我们面临许多有关该项目的问题、无法在2个月后完成工作。

    非常感谢您提供他们的联系信息或电子邮件 ID。 或任何在印度的当地 TI 销售代表信息。

    谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还在与 Pavani 合作处理可能相关的另一个问题。 另一个问题是电池电压为什么不更新。  

    如果电池电压未更新并且器件无法进入 ROM 模式、则器件可能已损坏。 我建议更换 IC、因为它的运行不正常。

    很抱歉、我无法帮助您找到 FAE 支持-请联系您的经销商或当地的 TI 销售办事处。 E2E 不是请求本地支持的场所。

    此致、

    Matt