This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:器件是否可以指示拉电流适配器无法提供所需的负载?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169794/bq24297-can-the-device-indicate-that-the-sourcing-adapter-is-unable-to-source-desired-load

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ24295

您好!

我的客户和我查看了此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaa94/sluaa94.pdf 

他正在处理的项目希望使用5V 3A 墙壁电源适配器。 我们要尝试解决的问题是、如果系统需要5V、3A 适配器、而有人尝试使用5V、1A 适配器、那么该部件是否可以指示存在问题、以便系统 MCU 可以发送警告?

查看上面提到的应用手册 BQ24295和 BQ24297都可以处理特定应用的3A 电流、但 可以指示这种类型的系统"故障"吗?  我的理解是、当器件通过 USB 插入时 、会发生枚举并协商功率级别。 我们的所有 USB 充电器器件是否都可以将协商的充电电流中继到系统 MCU?  然后、如果协商的充电电流低于所需的3A、微控制器可以发送警告? 如果我的上述基本理解不正确、请更正我的问题。  

我们对其他器 件持开放态度、主要是想弄清楚这是所有器件都可以处理的问题、只有一些器件可以处理、或者我们需要找到另一种方法来解决这个系统级可能的问题。  

提前感谢!  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这两个器件都具有针对 BC1.2的 D+/D-检测。 当使用正确的 D+/D-连接插入时、器件将根据指定的适配器自动设置电流限制。 请记住、输入电流限制是 I2C 寄存器和 ILIM 中的较低者。

    如果电池充电器尝试拉取的  电流超过 BC1.2或 ILIM 输入电流限制、充电器将开始限制充电电流来为系统负载供电。 就指示器而言、REG08[3]将变为高电平、以指示 INIINPDM 或 VINDPM。 这表示输入适配器被过度消耗、并且正在使用动态电源管理来确定系统电流的优先级。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速响应。  正在插入具有 USB 充电器的器件上的 MCU 能否读取电流限制设置为多少? 然后、如果它低于所需的3A、它可以决定向用户发出警告:USB 电源适配器的功率不足以满足系统要求?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    IINLIM 寄存器将告诉您已识别的输入电流限制。 请注意、ILIM 引脚连接可能会降低此值。

    2.要知道您是在 IINDPM 还是 VINDPM (这意味着输入功率不足以满足您的充电电流和系统负载)、一种方法是查看  REG08[3]变为高电平。

    此致、

    Mike Emanuel