This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:模拟感应 AIN 引脚相关性是否存在任何错误?

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168410/ucc21710-q1-analog-sensing-ain-pin-dependency-on-any-errors

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

您好!

是否有人能够澄清 UCC21710的模拟感应引脚(AIN/APWM)是否工作正常、而不受运行期间或加电期间可能产生的任何错误的影响?

如果检测到 OC 错误或 RSTn 引脚从微控制器驱动为低电平,如果 VREADY / Vfault 变为低电平,APWM 是否仍在运行?

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    感谢您关注 UCC21710-Q1 器件。 如下表所示[数据表第32页]。

    • 在 VDD/VCC UVLO 条件下、APWM 信号将为低电平、如果 VDD 断开、则为高阻态。
    • AWPM 将在 OC FLT 期间继续正常运行。

    如果回答了您的问题、请按"绿色按钮"。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。