This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:/INT 引脚从 WLCSP 封装走线、避免了过孔焊盘解决方案

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169970/bq21061-int-pin-routing-out-from-wlcsp-package-avoiding-via-in-pad-solution

器件型号:BQ21061

尊敬的:

我想知道我们是否可以将 BQ21061的/INT 引脚连接到 NC1和 NC2引脚、从而避免过孔焊盘解决方案。 根据您的应用手册"Slua996"、我了解使用 NC2引脚可以路由出/LP 引脚、因此我需要知道是否也可以使用 NC1。 从 BQ21061数据表中可以看出、似乎无法将 NC1引脚连接到任何其他信号(而对于 NC2引脚、可以将其连接到/LP 引脚、如数据表中所述)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我在标题中犯了一个错误、BQ21061封装不是 WLCSP、而是 DSBGA!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:  

    遗憾的是、严格地对于/LP 引脚、通过 NC2路由是可能的。 我们也不建议通过 NC1短接任何信号。

    此致、

    Juan Ospina