This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:实际输出电压不同于 Fusion 软件输出电压设置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839974/ucd9248-real-vout-differs-from-fusion-software-vout-setting

器件型号:UCD9248

您好!

我目前正在使用 Fusion Digital Designer 为8个电源轨设置两个 ucd9248器件。

我使用设计来设置我的电流电压设置

即使我获得了良好的监控值(除了已损坏的电源轨1 53h):

使用电压表测量的输出完全不同:

UCD 52d 电源轨#1为2.2V、而不是0.95V

UCD 52d 电源轨#4为3.2V、而不是2V

等等

您能告诉我通过 Fusion 软件设置 ucd9248设备的过程中可能出现什么问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、  

    对于 UDC 52d 的电源轨#1和#4、实际的输出电压是否调节为正确的值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、  

    一段时间以来,我们没有听到你的声音。 希望问题能得到解决。  

    如果您需要进一步的支持、请告知我们。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈女士、您好!

    当我意识到可以在选择直流/直流器件时自动配置器件时(在我的例子中为 ptd08d210)、我就解决了这个问题。

    Fusion 软件计算滤波的所有系数、系统开始工作。 它还为电路板上错误的分压器提供电阻值。

    不过、我还没有弄清楚:

     -当我保存配置文件以对多个电路板进行编程时、不会保存电流限制和滤波器系数、我需要通过融合重新开始配置设计。

    您是否有任何建议可在不重新运行配置设计的情况下将保存的正确文件下载到电路板上?

    谢谢、

    Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、  

    "过流故障限制"需要高于 O"过流警告限制"。

    您能否检查是否将故障限制设置为低于警告限制?

    谢谢