This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373的问题

Guru**** 2770875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163108/tps2373-questions-of-tps2373

器件型号:TPS2373

尊敬的团队:


有关我们的数据表中提到的 CLSA、CLSB 的电流、

另请参见第7页:6.5电气特性:


这里的电流是包括 VDD、RTN、DEN 在内的电流之和吗?
那么、CLA 和 CLB 的电流是多少? 它的波形类型是什么? 因为它涉及连接的瓦特电阻器

RCLSA、RCLSB 是否会出现过载问题? 谢谢。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您与我们联系!

    当 VDD 高于12.5V 时、检测电路将保持关闭。当 DEN 电路的 MOSFET 关闭时、分类电流在13V 至22V 下进行测试。 并且 RTN 也应该没有电流、因为内部热插拔在分类期间关闭。  理想情况下 、I_VDD 应仅为 CLSA 或 CLSB 电流、但也存在一些空闲或泄漏电流。 PSE 将测量流经 PD 和下游电路并返回到 PSE 的电流感应电阻器的所有电流。

     稳压2.5V 电压将施加于 CLSA 或 CLSB。 2.5V 除以 CLS 电阻将为您提供估计的分级电流。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    希望您的问题得到了解答。  我现在要关闭这个线程。 如有任何疑问、请随时与我们联系!

    此致、

    Diang