This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:电压毛刺脉冲时不会干净地复位

Guru**** 1408370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168283/bq27411-g1-does-not-reset-cleanly-when-voltage-glitches

器件型号:BQ27411-G1

我复制了 SLUSBN7D–2014年1月–2017年4月修订版数据表中的图5原理图。

当我打开 SW2电源开关时、我偶尔没有 I2C 通信。 它不确认其地址、并且 VDD 引脚5线路为低电平。 我还看到电池(引脚6 BAT)上超过一伏的大毛刺脉冲、我假设它们是相关的。 使用 SW2循环通电可将其清除、但我需要可靠的长期修复。 短期而言、我是否应该 移除 SW2开关下游的一些电容器、以尽量减少电源干扰? 但实际上、双18650电池的电压不会下降。

我不认为这很重要、但我跳过了一次性编程步骤。 我只需要电压、电流和温度 数据、所以我没有麻烦芯片编程。 起初我以为这是我的问题、但后来我看到电源干扰和 VDD 保持低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳森、您好!

    使用 EVM 原理图作为参考。 https://www.ti.com/lit/ug/sluuap3a/sluuap3a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VDD 上的残余电压(连接到电容器的引脚5)在为监测计通电之前未完全耗尽、则监测计可能无法完全导通、例如、如果监测计短暂断电(它将对 LDO 进行反向偏置并锁定启动电路)。 在这种情况下、VDD 不会完全加电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算在 VDD 上尝试一个更大的电容器、认为我可以稳定内部电源以停止锁定、但您的解释表明 这是错误的策略。

    我的电池和 BAT (引脚6)之间的二极管如何阻断干扰并使器件始终保持供电? 我使用的是18650电池、因此具有250mV 正向压降的肖特基二极管将使我保持在 BAT 输入上的2.45伏最小值以上。

    我的另一个想法是、如果 BQ27411在 I2C 总线上没有响应、允许 CPU 使用晶体管关闭芯片电源、固件可以切换晶体管。您的回复建议使用晶体管将 VDD 拉至接地、这也是值得尝试的。

    如果这个芯片有一个像我正在使用的 I2C 扩展器那样的复位输入、那就更好了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此监测计是电池组侧监测计、旨在永久连接到电池。 它不是为了进行功率循环、尤其是速度不够快、以至于 VDD 上的剩余电荷会成为问题。 如果电量监测计按此进行下电上电、则会出现基本的系统设计问题。

    在生产过程中、它实际上应连接到电池一次、然后在产品的整个生命周期内通电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电量监测计永久连接到双18650电池。 我认为我遵循了建议的设计。

    当我翻转开关为器件供电时、我看到电池电压下降到大约2伏。 我有一个巨大的电容器负载、可以将其从700uF 降低到350uF、从而尽量减少电池干扰。 我假设、如果我将电池电压保持在低于2.5伏的水平、我将使电量监测计保持快乐。

    我还有另一个选择、就是将电源开关放置在电池和电量监测计之间。 也许这是最简单的解决方法。

    感谢您的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果电压未降至 POR 阈值以下、则电量监测计无关。  也许一个永久连接到电池组的大电容器(监测计+电池)可以在您打开负载时驱动瞬态尖峰、这是一个简单的解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我可以将电容器移至开关上游以停止瞬态尖峰。

    谢谢!