This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:电感器哨音

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842048/tps54160a-inductor-whistle

器件型号:TPS54160A

您好,

我将 TPS54160A 用于24VDC 至13VDC 降压电路(2#电路板)。  如图1所示、负载电流非常小、约为1-10mA

现在 电感器非常有哨音、但我不知道电感器哨音的原因以及如何解决问题

我们使用 TPS54160A 来实现相同的降压电路(24VDC 至13VDC)、请参阅 Picture4 (1#电路板)、但  电感器并不是哨声、它非常好、

我真的想知道  为什么2#板,上的电感器哨声和 1#板?上的电感器不哨声

我    ,的是2#电路板上的降压电路与1#电路板上的降压电路相同、所有 组件都相同

我只找到了两个不同的点。

关于  红色圆圈上的测试波形的一点:, 1#板和 2#板之间的差异 非常大。  我相信你 可以从这一点找到答案。

其他点:PCB 布局稍微 不同, 2#电路板的红色框中的布线宽度 太小。

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,

    picture1不 完整,因此请添加 下图。

    此外、2#电路板上的,输出电压 为13V,

         当2#电路板上的输出负载发生变化时 、电感器仍然发出哨声

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您的补偿组件值似乎错误、原理图中使用的电感器更小。 我强烈建议您在进行调试之前、确保您的 BOM 组件与设计要求相匹配。 请点击此 链接 、了解您的 BOM 值。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

           由于1#电路板的电感器不会发出哨声、非常好、2#电路板上的降压电路与1#电路板,上的降压电路相同、所有 元件都相同

    请勿怀疑 2#电路板的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否声称由于电感器的影响而在性能方面有部分差异?

    我的想法是选择合适的磁体、同时有助于降低听声噪声。

    您的电感器器件型号是多少?

    此外、我无法根据您的时间刻度进行判断、但两个波形之间的开关频率可能不同、但同样、在可闻范围内也可能存在频率。  

    您还可以查看以恒定频率运行的转换器、以缓解可闻范围内切换组件的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、1#板上的!波形不正确,波形正确为吹气:

    现在、我发现电感器啸叫声:1#电路板 波形 的原因似乎并不正常,并且 TPS54160A 似乎重新启动

    我不知道???   原理图和元件与2#电路板相同

    将 测试波形与吹气:进行了比较

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作频率为400kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    很高兴问题得到解决。  

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的 probem 未求解,现在我  有一个摘要:

    1、我想澄清:Whistle 不是电感器,实际上是五个输出陶瓷电容器

    2#电路板和 2#电路板之间的差异 是 PCB 布局(__LW_AT__原理图、所有元件都是相同的),

     PCB 布局  差异:我 检查降压转换器的电源接地和芯片的信号接地是否 不是单独的,可能还有其他差异,但我 现在还没有找到(见下图1)

     4.不同的 PCB 布局  会导致电感器和二极管连接处的电压波形完全不同。

       1#电路板:

        当负载 较轻(大约10mA),频率不固定,它不 是跳转模式。     (参见下图2)  

       当 负载不轻(约80mA), 频率 不固定,因为 保持断续,它是大波形和小波形,因此 PS54160A  似乎不连续工作。  (参见下图3)  

       2#电路板:

        当负载 较轻(大约10mA), 时、频率不是固定的、因为它是跳转模式。     (参见下图4)

        当负载不轻(约80mA), 固定频率 ,约400kHz   (见下图5)

    ,我想知道 10mA 和80mA 负载的波形(1#电路板)是否正常  

      1.如果 正常,只有 举报才是问题

      2.如果  不正常,如何处理?   

        Step1:重新布局,但无法  解决此问题,因为电路板空间有限

        Step2:如果步骤1不 求解,使用 步骤2

           对 某些组件参数值进行充电,我不知道更改了哪些组件以及 要更改多少?

        Step3:如果步骤2不求解,add、请使用步骤3  

               增大或减小电感器值

           

        非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我强烈建议为您的应用获取合适的补偿组件值、该部件很可能会轻微不稳定、并且板寄生效应会使其变得更糟。 请单击此链接,获取您的所有组件值: 链接

    进行更改后、请分享您更新的原理图和布局以供审阅。

    如果您的应用允许、我们建议使用具有强制 PWM 选项的器件、即负载上的固定频率。 这应消除您的举报问题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师