This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:输入电容器设计

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169786/ucc256403-input-capacitor-design

器件型号:UCC256403

各位专家、您好!

我希望将 IC 用于600W 直流/直流应用的 LLC 设计。  

输入= 80-120VDC

输出= 12-13.5VDC 600W

如何设计 LLC 的输入电容器?  

非常感谢。

此致、

Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的联系。

    通常、LLC 由 PFC 供电。 在这种情况下、LLC 输入电容值通常基于保持时间要求。 在某些情况下、它还取决于电压纹波要求。 您可以参阅数据表的第40页以了解这两个公式: 具有 高轻负载效率的 UCC28064A Natural Interleaving 转换模式 PFC 控制器数据表(修订版 B)

    如果 LLC 直接由直流输入供电、则使用输入电容来允许高频纹波分量。  

    这将取决于您是使用单谐振电容器还是分离谐振电容器。

    您可以在此处看到、根据谐振电容器排列、输入电流波形发生变化(上图中的 Iin)。 与单谐振电容器相比、如果是分离谐振电容器、输入 RMS 电流将较低(~30%)。

    您可以按照以下步骤来确定均方根电流:

    在仿真中、您可以找到低输入电压和峰值功率下的输入电流波形、这是最坏的情况。  

    2.假设所有输入电流纹波都将流经输入电容。 从仿真中获得电流波形后、您可以根据 I = CDV/dt 找到满足给定纹波电压要求的电容值。

    由于 LC 没有闭环形式、因此您必须使用仿真来找出输入电流波形。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢你的答复。 我无法访问 SIMPLIS、但我可以访问 LTSPICE。 是否有可能获得 SPICE 模型?

    或者、我是否可以使用理论假设/公式来高估输入端的纹波并以此类方式挑选电容器?

    此致、

    Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    我们没有适用于此系列控制器的 LTSPICE 模型。

    您可以选择任何额定电压为60uF-100uF、150V-200V 的直流电容器。

    此致

    曼尼甘塔 P