This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:定时电阻值

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170139/tl494-timing-resistor-value

器件型号:TL494

大家好、

我想增加占空比、使开关频率保持恒定、然后我想增加电容并减小电阻。  

我选择 Rt=1.8k Ω、CT=0.015uF、然后占空比变为45%。  

第一。 是否有任何方法可以进一步增加占空比?  

2。 在 EE 表中、RT 电阻值被指定为在1.8k Ω 至500k Ω 之间进行选择。  

如果 Rt 小于1.8k Ω、TL494的行为如何?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Rt 大于1.8k 时、此部件被表征。 不建议使用小于1.8k 的电流。  

    DTC 影响最大占空比、您尝试使用此引脚。

    此致、