This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:采用 bq25723

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750, BQ25723, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169758/tps25750-with-bq25723

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ25723BQ25730

如果我们在定制工具中使用 bq25713设置、TPS25750是否会直接与 bq25723搭配使用?

它们应该是引脚兼容的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    否、TPS25750将不能与使用 bq25713设置的 bq25723搭配使用。 它们可能是引脚兼容的、但器件的通信方式存在差异。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有计划提供此兼容性?  我真的想使用 bq25723或 bq25730 -是否有更好的器件可以使用这些器件来实现 PD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    目前没有提供此兼容性的计划。 我对 BQ 器件没有太多经验、可以咨询 PD 器件团队(TPS25750)的另一名成员、但建议联系 bq 团队以获得更好的信息。

    谢谢、此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我与 PD 团队的一名成员进行了核对、我们目前不知道该部件的计划是什么。 BQ 团队应该了解有关使用 bq25723器件的更多信息、因此我建议为 bq25723器件打开一个新线程、看看他们是否了解更多信息。

    谢谢、此致、

    Chris