This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:自动寻址

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169831/bq79616-q1-auto-addressing

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

我对与 bq79616的通信有疑问。 从数据表中可以看出、每次复位后、我们似乎都需要自动寻址、这主要配置堆栈的方向和地址、以避免通信违规。 但是、如果我们不需要堆栈 或使用菊花链、而是使用 UART 直接与每个堆栈通信、该怎么办? 在这种情况下、不需要不同的地址和方向。

  • 我们是否可以跳过自动寻址步骤并直接与 AFE 通信? 如何配置? 现在、如果我们不运行自动寻址、则无法通过0x00等默认地址与 AFE 进行通信。 似乎需要自动寻址。
  •  如果我们在 OTP 时配置地址? 在复位后进行初始化时、是否需要逐步运行自动地址?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如果要直接与器件通信、则无需自动寻址。 由于 BQ79616的默认地址实际上是0x01而不是0x00 (这在数据表的 OTP 影子寄存器摘要中列出、以供将来参考)、因此通信不起作用。 希望这对您有所帮助。  

    最棒的

    Nancy