This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:我们是否可以拥有更高的高电流(2~3A)和 P2P MC33063A 解决方案?

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842348/mc33063a-may-we-have-more-high-current-2-3a-and-p2p-mc33063a-solution

部件号:MC33063A

你(们)好,先生  

我们是否可以拥有更高的高电流(2~3A)和 P2P MC33063A 解决方案?

                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    恐怕没有采用 MC33063A 的 P2P 设备。

    输入/输出要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    我关闭了这个帖子、因为我认为这个问题已由您解决。 如果没有、只需在下面回复即可