This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:坠落问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841818/tps61253a-fall-issue

器件型号:TPS61253A

你好

     客户遇到 TPS61253A 仅输出4.7V 电压的故障问题? 电路原理图和电感器是否存在任何风险? 谢谢你。  

e2e.ti.com/.../EHEI201608A_2D00_R47M_2D00_Q7DG.PDF

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    故障率是多少? 如果 EN 打开/关闭、问题是否消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

        故障率为0.3%、不能通过 EN 切换开/关恢复。 谢谢你。

    BR

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能与我分享一下该器件的批号吗? 我需要检查之前是否存在类似的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    我关闭了帖子、因为我认为问题已由您解决。 如果没有、只需在下面回复即可。