This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:输出极性反转和 VFB 放大器

Guru**** 2509355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839925/tps630250-output-polarity-reversing-and-vfb-amplifier

器件型号:TPS630250

大家好、

我尝试 使用 TPS630250交替驱动两个 LED。 其中一个驱动电流为1A、另一个驱动电流为0.1A。 为了最大程度地减小 Rsns 处的损耗、我使用了电流传感器放大器、因此我可以使用较小的 Rsns。 此外、为了能够仅通过两个电气连接在 LED 之间进行切换、我将它们以反极性并联、并使用 H 桥来改变电流方向。 我的计划是其中一个 LED 在另一个 LED 导通时会反向偏置。 LED 的最大反向电压规格为5V、Vf 在我的电流电平下约为3.3V、因此我认为没有问题。   

放大器似乎正常工作。 只要我不尝试改变极性、H 桥和并联 LED 也会工作。 但是、当我更改极性时 、TPS630250会失败。 发生故障后、L2引脚对芯片的 GND 短路。

我尝试先关断器件、然后更改极性、但结果似乎相同。 提前感谢能提供帮助的任何人。

此致

Batur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TPS630250缺少开路保护、这是否可能实现? 我可以在半桥中添加齐纳二极管吗?  

    此致

    Batur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:  

    您可以向我提供有关 U2的更多详细信息吗? 图表中不清楚、我很难分析系统。

    在我看来、在找到问题后更容易进行调试。 那么、您可以帮助检查问题位置吗?

    我建议:

    1.拆下 U2和环绕部件、更换为电阻。 以检查电源轨是否正常工作。

    2.拆下用电流电源替换的降压/升压转换器、以检查负载是否正常工作。  

    此外、H 桥在哪里? 它是否集成在 U2内部? 如果您能更清楚地展示系统、那就很感激...谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 转换器输出端与 LED 并联的齐纳二极管解决了该问题。

    此致