This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:双充电器或三充电器工作原理详细说明

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25970, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843402/bq25890h-dual-chargers-or-triple-chargers-working-detailed-principle

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件:BQ25601DBQ25970

您好!

在搜索 BQ25890H 应用时、我发现 有时 BQ25890H 适用于 BQ25601D 或 BQ25890h 适用于 BQ25970、但我不知道它们在充电过程中是如何工作的。 因此、我需要一些帮助才能获得一些文档、这些文档介绍了双充电器或三充电器的充电过程。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、  

    以下链接中的应用手册详细说明了双充电器的工作原理。  总之、您可以连接 NVDC 电源路径充电器的 BAT 引脚(即具有 SYS 引脚的引脚)、但不能连接 SYS 引脚。  其中一个充电器需要设置为比另一个充电器提前终止。  如果您具有更高的输入电压、则可以通过将控制输入电流限制的充电器的 PMID 电容器连接到另一个充电器来简化输入电流限制。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢