This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3643:LM3643

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843181/webench-tools-lm3643-lm3643

器件型号:LM3643

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 当输出闪光电流和闪光时间变化时、我能否获得有关 LM3643输入电流要求的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex,

      我现在不在办公室、很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

       您的输入电压是多少? 我们没有该数据、因为它与您的输入电压有关。 但是、平均输入电流 可以从 输出闪光电流中得出。 您可以  根据特定输入电压计算平均输入电流、也可以简单地进行仿真以获得结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将这些公式发送给我以获得输入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

       您可以通过 vo*io/(VIN*k η Ω)估算输入平均电流。