This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:采用同步降压转换器的反相降压设计

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843220/lmr14020-inverting-buck-design-by-synchronous-buck-convert

器件型号:LMR14020

你(们)好

   我能否使用同步降压转换器像图片中所做的设计那样进行反相降压设计? 如果没有、请解释原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    我将与您分享 TI 应用手册、这将极大地帮助您了解通过任何普通降压转换器实现反向降压/升压的设计。

    http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slva478b/slva478b.pdf

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit

        您共享的文档提到"最后、从 VIN 到系统接地的"新"输入电容器有助于在中提供低阻抗路径"(snva856.pdf P10)。但是 、我仍然不理解为什么 IBB 中有"新"输入电容器。 您能否更具体地解释一下"新"输入电容器存在的原因,或者如果没有"新"输入电容器可能会发生什么损坏?


    此致、

    黄威斯利

     

    现场应用工程师、中国

    德州仪器(TI)半导体技术(上海)有限公司广州分公司

    手机:+86-189-2449-8998

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    这种新的输入电容用于处理所有由 PCB 电阻和干扰电子器件的电感引起的高压纹波、而 CIO 将 通过为负载电流瞬态提供从输入到输出的路径来帮助处理负载瞬态。

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师