This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742非隔离型反激式器件

Guru**** 2797705 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841526/ucc28742-ucc28742-non-isolated-flyback

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件: UCC28600

大家好、

我的原理图是使用 具有非隔离式输出的 UCC28742

我无法使用电流镜电路了解反馈的设计  

我无法理解 R18、R14和 C12已经到达  

e2e.ti.com/.../tidry02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek

    晶体管 Q2和 Q3用于模仿光耦合器的行为。  UCC28742针对在反馈中使用光耦合器的隔离式设计进行了优化。  其优化方法之一是直接连接到光耦合器的输出、光耦合器是电流源。  由于此设计不是隔离式的、因此 Q2和 Q3用于将反馈电压信号转换为电流信号、以便与 UCC28742正确连接。

    为了更好地了解 R18 、R14和 C12等晶体管周围的组件是如何衍生出来的、我们建议您查看以下配套资料

    http://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slua671/slua671.pdf -请注意、UCC28600与 UCC28742类似、且反馈组件的设计也相同

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    因此、我需要找到 DCM 反激式转换器的传递函数、然后使用 k 因子方法来查找2类补偿器的极点和零点  

    如果我错了,请考虑使用单路输出反激来调节5伏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek

    我不清楚您是否提出了问题。  以下附加资料应帮助您得出所需的方程式

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何确定转换器的启动时间作为软启动,我们将使 RC 电路保持在通常的时间常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek

    启动时间由 VDD 电压达到 VVDD (on) VDD 开启阈值( 典型值为21.6V)所需的时间决定。  充电时间取决于直流大容量电压、启动电阻(R1、R3、R4)以及 VDD 电容(C9、C10)。  您可以使用正常的 RC 充电公式 Vdd=Vbulk (1-e (-t/RC))、其中 R 是启动电阻、C 是 VDD 电容。

    发生这种情况后 、UCC28742数据表7.3.6 (第19页)中描述的常规启动序列开始。

    此致、

    Eric