This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:当 VSS 不以接地为基准时、HB 欠压锁定电路启用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1210, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841973/lmg1205-hb-undervoltage-lockout-circuit-enabled-when-vss-is-not-referenced-to-ground

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: LMG1210LMG1020

我需要在 VSS 和其他电压不以 GND 为基准而是以不同基准电压为基准的特定应用中使用 LMG1205驱动器。

我使用 pspice 模型运行了一些初步仿真、我发现 HOH 和 HOL 信号实际上被钳位在 VSS (相关输入 HI 上是异步的)、这可能是因为 HB 欠压锁定电路因某种奇怪的原因而被激活。 如果以接地为基准、则相同的仿真电路可以正常工作。  

您对可能的根本原因有什么想法吗? 可能子电路模型的一些内部块在内部钳制到仿真 GND

感谢你的帮助

Sebastiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastiano、

    感谢您深入探讨这一点、

    该模型的内部电路以硬接地或0V 为基准、因此施加0V 以外的电压将产生以该电压为基准的结果、但所有其他引脚仍然相对于0V 硬接地。 该模型需要转换为浮动模型、以便 VSS 可以是任何电压、而不仅仅是0V、并且仍然正常运行。

    我正在更新这一模型以及其他模型以供浮动。 此过程很广泛、可能需要几周时间才能完成 LMG1205浮动模型、此时间轴是否正常?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢您的回答。

    您能否澄清一下 LMG1210芯片是否具有相同的限制 和/或是否有其他类似的驱动器可用于同时进行一些初步仿真?

    非常感谢、

    Sebastiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastiano、

    LMG1210具有相同的限制、也需要更新。 我目前正在更新 LMG1020模型、现在可浮动、但这不是半桥驱动器、也不代表 LMG1210或 LMG1205。 但是、TINA 模型应该是可浮动的、您现在是否能够使用 TINA 模型?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 TINA 没有任何经验、无论如何、我会在此期间尝试它。

    谢谢!

    Sebastiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我也尝试过 TINA 模型、但问题完全相同

    此致

    Sebastiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastiano、

    感谢您的介绍、我将更新 PSpice 和 TINA 以使其可浮动。 让我向您更新当我希望 LMG1205浮动模型能够完成这些任务时、我将关闭该主题、并告诉我您是否还有其他问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastiano、

    我只是想更新您的信息、让您知道该模型应该在下周晚些时候完成。  我认为此主题现已解决、我将通过私人消息向您发送浮动 SPICE 模型、然后使用浮动模型更新 LMG1205产品文件夹、以供下载、从而节省一些时间。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、