This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:无 PWM 输出、输出始终开启。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842936/drv103-no-pwm-output-output-always-on

器件型号:DRV103

我使用 DRV103H 来驱动一个12欧姆的电磁阀。  当我切换输入时、我看到输出在+24V 和接地之间、但它不会进入 PWM 模式。  从数据表中可以看出、如果引脚2低于2.6V、则器件将100%导通。  我将引脚悬空、因此延迟应约为18us。  当我测量引脚上的电压时、它为0V。  我已经使用欧姆表进行了检查、似乎没有任何会导致引脚接地或任何其他相邻引脚的短路。  我通过47.5K 欧姆电阻器将振荡器调节引脚拉至接地、该电阻值应为100kHz。  我将占空比调节连接到30k 欧姆电阻接地、这应提供大约45%的占空比。  我是 missinge2e.ti.com/.../DRV103H_5F00_shutterDrive.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    单个 DRV103还是跨多个器件发生这种情况? 我看了您的原理图、想知道您是否看到器件仅在引脚2悬空时或甚至在电容器连接到引脚2时始终处于开启状态? 您能否分享此事件的范围截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    只是想跟进这个主题。 您是否解决了您的问题?