This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713波形问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842085/bq25713-bq25713-waveform-issue

器件型号:BQ25713

你好

   客户发现由于 VSYS 触发 Vth1、VBUS 无法充电、然后重试7次、仍然无法达到目标电压。 因此充电器 VAP 发生故障。 根据波形、客户将 OTG 电流降低至0.3A、并让 VBUS 充电至20V。 然后、客户将 OTG 电流设置为0.5A、但 VBUS 电压在负载电流后不会启动。  

1、为什么可以支持0.5A 的 OTG 电流、从而出现 VBUS 无法启动的问题?

2.在波形下方、 VSYS 为什么具有更大的 VDOP (300mV)?

OTG 设置电流是多少? VBUS 充电电流吗?  

在触发 Vth1 10us 后、VBUS 刚刚充电。 它是否正确并具有抗尖峰脉冲时间规格? ? (数据表指定为5us)

  5.在触发 Vth2后 ,PROCHOT#在 6uS 后有效, 它是否正确并具有 抗尖峰脉冲时间规格。  ?  

6.对于2S 电池设计,什么是没有启动问题的安全 VAP 设置?  

7.如何修改充电器补偿以获得更好 的纹波/瞬态?  

8. 2S 电池应用的纹波/瞬态规格或波形是否可供客户参考?  

BR

Patrick

 

   

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:
       

       该波形是 Intel 请求的 VAP 模式光学波形。 根据您的描述、我 假设客户希望在 OTG 下工作、而不是在 VAP 下工作?

       在 VAP 模式下、我们不希望在 VBUS 上增加任何负载。 但 OTG 可以支持 VBUS 上的负载。 要回答您的问题:

       1) 1) 我怀疑这是由 VAP 模式和 OTG 模式混合导致的、请确保 REG35[5]= 1将其配置为在 OTG 模式下工作。

       2) 2) 该压降是由于启用 VBUS 电容器充电时从电池流出的浪涌电流引起的。

       3) 3) OTG 设置电流是 OTG 模式下的 VBUS 负载电流限制。

       4) 4)系统降至 Vth1以下后、VBUS 电容开始放电。 数据表中的抗尖峰脉冲时间有效。

       5) 5) 这是正确的。

       6) 6) 您需要将部件配置为 OTG 模式、而不是 VAP 模式。

       7) 7)我们不建议更改补偿网络。  

       8) 8)下面是2S 应用下的典型瞬态波形。 VIN=12V、ISYS=0.2A~5A、VBAT=7.6V

        

          

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

             请参阅以下内容。 谢谢你。  

       1) 1) 我怀疑这是由 VAP 模式和 OTG 模式混合导致的、请确保 REG35[5]= 1将其配置为在 OTG 模式下工作。

    -->客户想知道 VAP 模式的行为,而不是 OTG 模式。  我们是否有 VAP 模式的行为?

       6) 6) 您需要将部件配置为 OTG 模式、而不是 VAP 模式。

    -->客户需要知道 VAP 模式的配置,而不是 OTG 模式。 如何在 VAP 模式下配置它?  

       7) 7)我们不建议更改补偿网络。  

    -->如果客户方面有纹波和瞬态容差,如何加以改进?  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

           是否有上述问题的更新? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

     当 D/S 只有电池模式时、您可以在第9.3.2节中了解 VAP 模式的特性 在系统负载具有极高峰值的情况下、它旨在为1-2S 电池配置情况下的系统提供支持。 在仅电池模式下、输入电压电容器将充电至 VOTG 电压、转换器将立即放电以支持峰值系统负载。

    对于纹波、请考虑更大的电感器或更高的开关频率设置。 对于瞬态、请考虑在输出电源轨(SYS)上添加一个 POS 钽聚合物电容器。

    此致、

    Joel H