This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 BATDRV 引脚

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843091/bq25703a-about-batdrv-pin

器件型号:BQ25703A

大家好、

您能告诉我有关/BATDRV 引脚的信息吗?
数据表描述了以下内容。
“它比 VSYS 低10V,以完全打开 BATFET。”

请告诉我它被列为10V 的原因。
我认为这取决于 PCH FET 的使用特性。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsukui、

    这不取决于 PFET 的特性。  

    无论 PFET 如何、充电器都会将 PFET 10V 的栅极拉至源极以下。 此时、设计人员有责任选择合适的 FET 来满足这些条件;然而、10V 额定值应该涵盖充电器支持的功率范围内的大多数功率 PFET。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San、

    感谢您的响应和支持。
    您能更具体些吗?

    例如、
    当 VSYS 为1.024V 且 Vbat = 4.2V 时,Vbus=5至12V,
    很难产生10V 的电势差。
    您能告诉我单节电池的/BATDRV 运行情况吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsukui、

    现在我了解了。 是的、低于特定电压时、充电器不会产生负电压。 在该扫描中、充电器只能将/BATDRV 引脚拉至 GND。

    区域、

    Joel H