Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34110
我们使用 bq34z100-G1器件来电量监测三个电池组、其中负载的恒定电流小于 C/20。 充电前、应用通常需要3-5小时、最长运行时间为16小时。 我从 Panasonic (或 Samsung)挑选了0100化学电池作为 LiCoO2/葡萄质、碳、18650电池。 此图像是否足以满足我们的应用需求? 假设进行了一些调整、例如4.8 Ah 的设计容量。 我预期剩余容量会有3-5%的误差,而不是1%的误差,这对用户来说应该没有什么影响。 此外、我还不清楚从低于 C/20的如此小的电流负载中应用什么学习周期电流。