尊敬的 TI:
最大终止鉴定电流(Iqual)可以流动多少?
数据表仅显示典型值2mA。
在异常情况下、该电流的流速是否超过典型值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
最大终止鉴定电流(Iqual)可以流动多少?
数据表仅显示典型值2mA。
在异常情况下、该电流的流速是否超过典型值?
您好 Kedar、
感谢您的快速回复。
我不知道是因为下面的问题。 此问题尚未解决。
您好梅森、
让我们在这篇文章中综合介绍有关已充满电的电池达到充电阈值的问题。 终止鉴定电流是一个具有设定的小抗尖峰脉冲时间的小放电电流、用于验证充电是否完成、并且不够大、不足以导致电池放电。
达到再充电阈值的常见情况是充电器感应电池电压与实际电池(来自电路板布局或测试设置)之间存在压降、如上面的 E2E 帖子中所述。 较旧的帖子提及问题已通过2.2pF 的 FB 到 GND 解决、但这是否解决了该问题? 您能否与我分享您的原理图、以便我查看并查看是否存在任何其他可能的问题?