This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:PoE 基本检测使用屏蔽跳线连接第二个 POE 产品时出现故障

Guru**** 2582065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841657/tps23750-poe-basic-detection-trouble-connecting-second-poe-product-with-shielded-patch-cable

器件型号:TPS23750

大家好、

我使用的是 TPS23750非隔离式0类5V - 2A

当我将第一个产品连接到专业 POE 交换机(D-Link 或 Dell)时,一切都正常,但当我连接第二个产品时,第一个 POE 步骤-基本检测-总是使用屏蔽接线失败。

使用非屏蔽接线电缆没有任何问题:我连接了多达6个产品、一切都很好。

我想保留一个非隔离式解决方案(效率、成本、尺寸、时间)。
我可以做些什么来实现它?

此致、

Olivier Dufour

e2e.ti.com/.../POECI14-_2800_sch_E900_ma_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    我查看了您的原理图、但找不到屏蔽连接。 它在另一页上吗? 或者、您能否解释一下它是如何实现的?

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此卡连接到 Raspberry Pi 3 B+。

    Raspberry Pi 3 B+的外壳连接器连接到 GND

    Raspberry Pi 3 B+原理图:
    e2e.ti.com/.../Raspberry_5F00_3B_2B005F00_schematic.pdf

    此致、
    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    感谢您提供原理图。 在电路板布局中、是否包含连接器的 Bob Smith 端接?

    此外、您能否测量 VDD-VSS 以及检测电流? 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

     收到您的回复已超过一周。  除非我们在今后48小时内听到你的反馈,否则我将假定问题已经结束。  如果需要我们提供更多信息、请告知我们。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、

    此致、

    Michael Pahl