This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630EVM:ISET1电压无法更改

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840870/bq24630evm-iset1-voltage-unable-to-be-changed

器件型号:BQ24630EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24630BQ24610

我有两个用于 BQ24630的评估板、它们都有我无法理解的同一个问题。

评估板的 ISET1设置为0.6V、对应于3A 的充电电流。  我想通过将 ISET1电压调整为0.2V 来将充电电流设置为1A。 但是、当我将电阻器 R11和 R12更改为100k 和6.49k、甚至511k 和33k (ISET1上的两种组合应提供大约0.2V 的电压) 我看到 ISET1仍处于0.6V 左右、当我开始为电池充电时、充电电流约为1.5A。 我不明白更改这些电阻器如何不能正确调整任一评估板上的电压。  就像 BQ24630从 ISET1引脚提供电流、或者发生了其他奇怪的情况。

是否还有其他可能发生什么情况?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了: 无论我的 R12值是多少、ISET1电压现在都介于1.5V 和2.8V 之间。  R12上扫描所有值的50k 电位器根本不会改变 ISET1、我看到的电压几乎是随机的、无法像正常的电阻分压器那样进行调整。  ISET1引脚正在进行一些操作、对此我没有任何解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

      您能描述评估板上的跳线设置吗? 我们为用户提供了选择 VREF 或外部电压电源作为 ISET1、ISET2、ACSET 的上拉电压轨的选项。 请验证 VREF 是否确实是上拉电源轨。 您的计算结果正确、您应该在上述电阻器配置下观察到1A 的充电电流。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试使用 VREF 或外部3.3电源将跳线置于两个位置。  这似乎没有什么不同。

    通过切断通向 BQ24630上 ISET1引脚的走线、我最终将 ISET1电压稳定在0.2V。  这样、芯片根本就不能影响电阻分压器。  但是、当我重新连接切割线以将芯片连接回电阻分压器时、电压开始跳转、然后一直跳至大约2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

      在其中一个电路板上、您能否在示波器捕获上监控 VREF、ISET1、REGN 以显示这些振荡? 我在 BQ24610 EVM 上未发现此问题。 (2个 EVM 外部组件之间的唯一区别是电感器和 TS 电阻器、通过 ISET1设置充电电流的架构是相同的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

      我无法在我们的电路板上观察到此问题。 您是否对测试有任何更新,或者您的问题是否已得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 VREF (粉红色、顶部)和 ISET1 (绿色、底部)的示波器捕获。  VREF 如预期的那样为3.3V 恒定电压、但 ISET1引脚变得疯狂、就像芯片或电路板肯定有问题一样。  我对评估板所做的唯一更改是使用50k 电位器替换 R12、尝试调整 ISET1电压、但在这种噪声和不稳定的情况下、我无法调整电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

     这不是正确的行为。 您是否还在 ACSET 和 ISET2引脚上观察到该不稳定波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这两个引脚在由电阻分压器设置的电压下是良好的且恒定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

      您是否能够更换这些 EVM 上的 IC 并重新测试它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们只购买了评估板、但我认为它一定是芯片的问题、更换应该解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

      如果您更换 IC、但仍然能够重现问题、请告知我、以便我们决定进一步的步骤。 我将关闭该线程以进行跟踪、直到获得进一步的结果。