This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:当电流超过0.7A 时、为什么 tps25926会受到保护?

Guru**** 2531100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2596, TPS25926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840720/tps25926-why-will-tps25926-be-protected-when-the-current-is-above-0-7a

器件型号:TPS25926
主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS2596

降级:

您是否可以帮助检查原理图、因为当电流超过0.7A 时、它将受到保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    使用130千欧的 Rilm 电阻器时、电流限制设置为4.6A。  

    如果要将电流限制设置为0.7A、请考虑使用 TPS2595或 TPS2596。

    对于电流限制值小于2A 的情况、不建议使用 TPS259260。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    客户希望将电流限制设置为4.6A 而不是0.7A。

    问题是将电流限制设置为4.6A、但当电流为0.7A 时、TPS25926将受到保护。 我们想知道原因。

    请 提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    如果客户希望将电流限制设置为4.6A、并且负载电流为0.7A、则没有问题

    对于 TPS259261、我们不建议将电流限制设置设为小于 2A、因为电流限制的特征值不是小于2A。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    希望您的查询得到解决。  你还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    如果您没有 任何其他问题,我们可以关闭此主题吗?