This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:电池完全耗尽后唤醒系统

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843235/bq25896-wake-up-system-after-battery-has-completely-depleted

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ24296

电池已完全耗尽。 VBUS 现在用于为电池充电。 此芯片(BQ25896)是否能够唤醒系统并确保从那时起顺利运行? 我们一直在使用 BQ24296、在本部分中、电池耗尽后、仅应用 VBUS 并不足以唤醒系统-我们必须先从物理上断开电池、然后应用 VBUS 来唤醒系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiv、

    我谨慎地说、是的、此充电器将能够为您的电池充电并为您的系统供电。

    但是、充电器的配置、系统设计(尤其是输入侧)、系统功耗以及适配器的输入功率能力都会影响此问题的答案。

    充电器配置通过 PSEL 引脚状态或 VINDPM 或 IINDPM 的寄存器配置确定 DPM 阈值

    输入侧的系统设计告诉我们从输入源到充电器的输入电阻、这样、从输入到 VBUS 的压降对于进入 VINDPM 至关重要。

    系统电源将确定前两条语句是否有任何影响。

    输入功率能力将根据前面有关系统负载的项目确定 VINDPM 是否发挥作用。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    即使电池电量耗尽且无法补充、我也希望 BQ24296在 VBUS 插座上为 SYS 加电。   BQ24296和 BQ25896在加电时的行为类似。 这两个器件的输出功率将仅受 PSEL 引脚(用于设置启动 IINDPM 寄存器)或 ILIM 电阻器(用于钳制输入电流限制)的输入电流限制的限制。 输入源无法提供由 IINDPM 或 ILIM 设置的输入电流、或由 SYS 要求提供的输入电流、则为 VINDPM。  

    启动时的 SYS 负载是多少?  它是否具有高容性?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统负载为100mA 平均电流和2A 平均电流。  
    我在启动时尚未测量 ILOAD。 看起来、如果我们进行软启动、该控制器将会进行拉通。  

    谢谢、