This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:关机后再开机问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841510/ucd90160-power-cycle-issue

器件型号:UCD90160

您好!

 

我有关于 UCD90160控制器的问题。 我在电源中使用了该控制器来监控电压和电流、并打开/关闭电压轨。 电路正常工作、但有时在提供循环通电时控制器本身不会打开。 例如、它随机发生、在15或20次尝试中、控制器仅有一次没有响应、甚至可能在30次尝试后也没有响应。 除非故障行为一致、否则问题不明确且难以诊断。

无论如何、我在温度室中测试了电源、以检查它是否是发热问题、并发现控制器在70度下提供下电上电时未启动、而是在不提供下电上电周期的情况下随机打开和关闭。 当时的器件温度为81度、环境温度约为71度。 数据表中的器件工作温度范围为-40至110度。 请查找随附的原理图以了解您的信息。

我应该使用 IC 上的散热器来解决这个问题吗? 还是使用复位引脚上的上电复位 IC? 或者、是否有任何人提出任何有关解决此问题的建议。 感谢您的合作。 提前感谢。

e2e.ti.com/.../7875.UCD90160.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否查看了我们的原理图指南,尤其是第2.2节

    TRST 引 脚必须具有10千欧的下拉电阻、但在您的情况下引脚是悬空的。

    V33A 需要0.1uf 和4.7uf 并联。

    RESET 引脚必须具有一 个10k Ω 上拉电阻和1nF 去耦电容。

    请确保所有这些。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们尚未收到您的回复、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我无法回复您、因为我忙于测试。 我做了这些更改、还没有遇到这个问题、但我仍在观察、因为这个问题不一致、所以我想确保它已经解决或以其他方式解决。 我将在经过三天的测试后再次确认这一状况。