This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:控制器#39;s 电源故障

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840986/ucd90160a-controller-s-power-failure

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件:UCD90160

您好!

我正在项目中使用 UCD90160。 我使用它来监控14个电压轨、方法是在其监控引脚上使用电阻分压器来调节高电压输入、但问题是在这14个28V 电压中、之后在 Fusion Digital Power Designer 软件上读取的值为10V 而该故障期间的实际板载电压仍为28V。 最初、控制器工作正常、新控制器运行两天后出现问题。 我还在电阻分压器之后使用了单位增益放大器(以限制电流消耗)、并再次焊接 IC、但故障依然存在。 我已将原理图部分的 PDF 与此注释链接在一起、以供查看。 我想知道电阻器组合是否正常、或者是否存在任何接地错误。  

我们将感谢您就此问题提供的任何帮助。

e2e.ti.com/.../UCD90160.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于这两个28V mon 引脚、原理图上的比例为4/75 = 0.053。 如果您将 GUI 中这两个电源轨的 VOUT_MON_SCALE 更改为1。  GUI 是否报告28V*0.053=1.493V? 您能否共享您的项目文件? 有多少电路板显示了此类问题?

    以下是 UCD90xxx 原理图 指南。 你读了吗?

    http://www.ti.com/lit/pdf/slvub50

     此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    感谢您的回答。 是的、我已通过将刻度转换为1来检查这两个电压轨、当故障出现时、GUI 不会报告1.493。  它显示的值与电阻分压器输出提供的值相同、是1.493还是0.5V、但输入电压28V 在任何情况下都不会改变。 请查找随此注释附带的项目文件。  

    e2e.ti.com/.../4251.UCD90160.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当比率配置为1时、GUI 会报告什么? 您是否 使用示波器探测输入电压?

    对于 mon 输入、输入阻抗应为4K 欧姆、我们还建议使用10-100nF 去耦电容来帮助消除纹波。

    还建议在 V33D 和 V33A 上使用4.99欧姆电阻器、以提高 ADC 精度。

    Rest MONx 引脚如何? 它们是否按预期工作?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们尚未收到您的回复、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我无法回复您、因为我忙于测试。 我已使用4.99欧姆电阻隔离了 V33A 和 V33D、并按照数据表中的建议放置了电容器、但问题尚未出现。 我仍在监视它、并将在三天后返回给您。