主题中讨论的其他器件:UCD90160
您好!
我正在项目中使用 UCD90160。 我使用它来监控14个电压轨、方法是在其监控引脚上使用电阻分压器来调节高电压输入、但问题是在这14个28V 电压中、之后在 Fusion Digital Power Designer 软件上读取的值为10V 而该故障期间的实际板载电压仍为28V。 最初、控制器工作正常、新控制器运行两天后出现问题。 我还在电阻分压器之后使用了单位增益放大器(以限制电流消耗)、并再次焊接 IC、但故障依然存在。 我已将原理图部分的 PDF 与此注释链接在一起、以供查看。 我想知道电阻器组合是否正常、或者是否存在任何接地错误。
我们将感谢您就此问题提供的任何帮助。