This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:两个低侧 MOSFET 同时导通

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838748/bq25710-both-low-side-mosfets-turn-on-at-the-same-time

器件型号:BQ25710

大家好、

我是否可以帮您了解 bq25710为何  同时导通两个低侧 MOSFET?

我们看到这种行为发生在 VIN=20V 和 VOUT=12V 时、但如果系统负载为稳定电流、这种行为就会消失。

CH1:VSYS、CH2:SW1 (降压侧)、CH3;SW2 (升压侧)、CH4:输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       

       电流负载是正弦波形吗?

       为了理解为什么 CH2会有一些短暂的骤降?  在此测试期间是否存在任何故障或异常状态变化?

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ishuo、

    我没有在系统侧设置电气负载、所有波形都是在真实的主板上测量的。

    该下降看起来是由高负载导致的输入电压下降引起的。

    是否有任何条件可使两个低侧 MOSFET 同时导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 PTM 模式是一个可能的条件、如果您处于 PTM 模式并配置 REG12<8>=1、那么两个 LSFET 应该能够同时打开。 但波形看起来不像这样。

    发生这种情况时、是否报告了 Reg20h 上的任何异常状态?  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ishuo、

    我已经检查了状态寄存器、它根本不显示任何故障。

    您确定 PTM 模式只是两个低侧 MOSFET 同时关闭的一个条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来不像 PTM。 因此、可能还有其他一些原因会导致这种行为。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       您是否可以帮助我们单击 TI 从您的角度解决我们的问题? 我们现在无法从侧面关闭它。 感谢您的关注。

    此致

    三国