This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:禁用时序

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842973/tps63802-disable-timing

器件型号:TPS63802

您能否提供有关将 EN 设置为 GND 和负载断开之间的延迟的信息?

负载断开过程中是否有任何瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron 您好:

    感谢您的提问。 如果有延迟时间、请等待我与团队核实。

    此外、您是否可以分享有关您的应用的更多信息? 负载断开的用途是什么?它需要 Vout 放电功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron 您好:

    禁用后、转换器将在1ms 内停止开关。 然后将断开负载。

    对于感应问题、电感能量将为 Cout 和负载充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!