This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:EEPROM 数据保持

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843311/tps65910-eeprom-data-retention

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3505

团队、  

我的客户有以下问题。  

您能告诉我们 TPS65910A1RSL 中 EEPROM 的数据保留、包括 TI 编程到其中以进行配置的任何数据。  2018年的数据表中未包含我所能提供的任何数据保留信息。  

我们有21年的要求。  如果 TI 使用 EEPROM 进行配置、则我们的要求将会更长。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、  

    我不知道任何包含数据保留规范的器件。  

    根据我的经验、我们拥有的唯一数据基于 EEPROM 存储器的写入周期数、而不是数据保留的时间长度。

    您能否提供任何 TI 器件的示例、这些器件的数据保留时间是以时间长度为单位指定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    TI slaa392a 适用于 MSP430中的闪存。   TPS65910A1RSL 具有 EEPROM、但问题相同。  闪存和 EEPROM 器件具有存储器保留限制。  

    因此、有2个问题:

    1. TI 是否使用 EEPROM 来存储 TI 的配置设置?

    2.该 EEPROM 中的数据保留时间有多长?  这可能与温度相关、我假设 TI 具有类似 slaa392a 中的曲线。

    您能快速解决这个问题吗?  

    谢谢你。

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lee Weber]1. TI 是否使用 EEPROM 来存储 TI 的配置设置?[/quot]在 TPS65910中、有多组寄存器。

    BOOT[1..0] 结果
    00b OTP 组1
    01b OTP 组2
    10b EEPROM 设置
    11b 保留

    当您使用 TPS65910A1RSL 并将 BOOT1=1b、BOOT0=0b 设置为从 EEPROM 引导时、您将通知器件。

    [引用用户="Lee Weber"]2. 该 EEPROM 中的数据保留时间有多长?  这可能与温度相关、我假设 TI 在 slaa392a 中有类似的曲线。[/quot]闪存与 EEPROM 采用相同的技术。 我的理解是、两个器 件都使用 TI 闪存/EEPROM、并且相同的特性适用于 MCU 和 PMIC、如 SLAA392中所述。

    对于所有其他质量相关问题、您需要访问 https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 并输入可订购器件型号以检索资质认证数据。

    一个不相关的问题是 、您使用 TPS65910A1RSL 为什么供电? 我看不到用户指南解释了-A1变体的用途。 但是 、TPS65910AA1、 TPS65910A3A1和 TPS65910A31A1都用于为 Sitara AM335x 处理器供电。 另一方面、AM3505/-3517和 OMAPL137/-138的用户指南并未说明使用的是哪种 TPS65910型号。