This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:了解 PSFB 中以下组件的需求

Guru**** 2510665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC27324, TIDA-01407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842797/ucc28951-q1-understanding-the-need-of-the-following-components-in-psfb

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC27324TIDA-01407

尊敬的马先生:

我们目前正在使用 UCC28951构建适用于电动汽车电池充电器的 PSFB。 以下是600W PSFB (SLUA560C)设计指南中的原理图部分。 我们不了解 D4、D6、R6、C1、R8、 R9. 请解释其目的。 还随附了设计指南供您参考。 此原理图位于第页。 26.

e2e.ti.com/.../600W-TI-PSFB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    感谢您关注 UCC28951。

    为了钳制 SR (UCC27324)上的峰值电压、组件 D4和 D6构成缓冲器网络的一部分。 它们将经历等于 C1两端电压的反向电压。 它们将在每个开关周期中经历一些电流脉冲。 峰值电流将由从二极管经过 C1并通过 SR 返回的环路中的阻抗设置。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonal、

    感谢你的答复。 如下图所示、C13的作用是在两侧连接接地。 请说明使用的电容器类型以及尺寸调整过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于 EMI 考虑、C13是共模滤波电容器。  

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-01407原理图中的细微混淆。 它们仅在下图中将两个次级绕组之间的太阳镜连接到输出的正极、但在 SLUA560C 中、缓冲电容器直接接地。 哪一个是正确的方法? 您可以参考我在父级问题中附加的图像、以查看它在 SLUA560C 中的确切显示方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    正如您指出 的那样:在 SLUA560C 中、次级缓冲器的 RC 连接到电路板的 GND、在 TIDA-01407中、同样的连接到 Sec High。 从模拟的角度来看、它们都是交流接地、因为这些电源轨上没有波动的信号。

    在 TIDA-01407中、它们必须以这样的方式进行连接、因为它在布局过程中提供了一些便利。 无论采用哪种方式、它都不会影响缓冲器的功能。

    此致、

    区域