This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:与 TPS65218D 的区别

Guru**** 2526090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65216, TPS65218D0, AMIC110, AMIC120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841484/tps65216-difference-to-tps65218d

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:TPS65218TPS65218D0

您好!
您是否有比较 TPS65218 <-> TPG65216?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我认为您是指 TPS65216而不是 TPG65216

    以确保我们拥有合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是说 TPS65216 <-> TPG65218。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    TPS65218D0是全功能版本的器件、支持所有直流/直流转换器和 LDO 的锂离子电池供电、还支持备用电池域并可由纽扣电池供电。 218D0中集成了3个负载开关。   使用 TPS65218为 AM335x、AM437x 和 AM438x 供电(修订版 A)用户指南、其中显示了使用 TPS65218D0为 Sitara 器件供电时所需的连接。

    TPS65216是一款成本优化型器件、此器件用于线路供电应用(VIN = 5V)并且不支持备用电池域或者纽扣电池运行(整个备用电池域被更改为 NC 或者 GND)。 TPS65216仅包含1个负载开关。  用户指南《使用 TPS65216为 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 供电》介绍了使用 TPS65216为 Sitara 器件供电时所需的连接。

     AM335x PMIC 选择指南(修订版 A) 简要介绍了这些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65216和 TPS65218引脚对引脚兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS65216和 TPS65218D0引脚对引脚封装兼容。 但是、原理图不相同、因为用于 TPS65218D0的许多引脚端接至 TPS65216上的 GND。

    TPS65218是 NRND、不应在新设计中使用。