This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:非稳压输入

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842876/tps82150-unregulated-input

器件型号:TPS82150

大家好、我需要知道 TPS82150能否在 10V 的非稳压输入电压下持续驱动1A 输出电流@3.3V 或@5V;这是指通过二极管电桥(4个二极管)整流的非稳压交流电压。
如果是,哪些 Cin 值是合适的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

        是的、该器件应该能够在10V 输入电压和3.3V 或5V 输出电压条件下驱动1A 的电流。 对于未稳压输入电压、您需要有足够的电容来过滤 Vin 上的交流纹波。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    TPS82150可由全波桥整流交流电源供电运行、但存在以下几个限制:

    1) 1)在最大线路电压下进行整流后的交流电源峰值电压必须小于或等于17V。

    2) 2)整流后交流电源的最小峰值电压最小线路电压应大于6V

    您将需要足够的 Cin 保持电容、使谷值电压后整流不会降至5.5V 以下、从而保持5V 输出或4.0V、从而保持3.3V 输出。

    所需的 Cin 量将在很大程度上取决于最小交流线路的值、并且根据交流电源的容差、可能无法在6V 和17V 峰值之间工作。

    快速估算所需的电容值时、需要将输出功率(Vout * Iout)除以效率(大约0.9)、以获得输入功率。  将输入功率除以 TPS82150的最小 Vin 电压、以获得 VIN 负载电流。

    Cin 输入电容器需要在1/ 120Hz = 8.33ms 的时间内提供如此大的负载电流、而不允许整流电压降至5.5V 或4.0V 以下。

    基于从120RMS +6/-12交流电源直接转换的变压器、峰值线路电压为180V、固定转换需要具有10.5:1的匝数比、以将产生的次级侧电压保持在17V 峰值以下。  在低压线路上、可提供14.9V 的峰值电压。  全波桥整流器上的电压降至1.4V、可提供13.5V 的最小整流输入电压。  当整流线路电压从 13.5V (峰值)下降至5.5V (输出绕组为6.9V 或 交流输入为72.45V (峰值的48.5%)时、Cin 的大小可提供8V 的最小压降

    0.485的反向 SIN 为29度、因此从峰值到恢复到48.5%峰值电压的延迟为119度或60Hz 时为5.5ms。

    输入电容器在5.5ms 内必须以大约90%的效率提供5W 的功率、并将电压从13.5V 降至5.5V。

    5W/0.9 * 5.5ms = 30.55mJ。

    存储在电容器中的能量为1/2 C * V^2、从13.5V 至5.5V 放电的电容器中恢复的能量为76 J/F 或402uF

    请注意该电容器的 ESR、上面的公式未考虑 ESR 上的任何能量损耗、在5.5ms 内、ESR 将承载接近1A 的电流。

    如果我们将匝数比从10.5:1更改为12:1 (标称10V 交流电)、则变压器的峰值电压将从14.9V 降至12.4V、电桥后的11V。  在较低的峰值电压下、电容器需要将转换器输入电压保持在5.73ms、从而维持31.8J 的能量、11V 至5.5V 的存储容量为45.3J/F、从而将所需的保持电容增加至700uF (仍忽略 ESR 损耗)。

    如果线路电压上升到128Vrms (120Vrms + 6%)以上、则可能需要更高的匝数比、从而需要更大的输出电容。

    如果线路电压可能降至105Vrms (120Vrms - 12%)以下、则会强制降低初始充电电压、从而需要更大的输出电容。

    如果最大交流线路到最小交流线路比率大于2倍、则可能无法找到固定匝数比、以防止峰值重新计算电压低于17V、并使 CIN 上的谷值电压保持在5.5V 以上。