This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:当被启用为关断时、有输出

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843064/tps54678-when-enabled-to-turn-off-there-is-output

器件型号:TPS54678

e2e.ti.com/.../12-POWER-_5F00_-01-VSB33VDD18.pdf

请查看原理图。 TPS54678是一款电源芯片。 我们发现、当使能信号设置为低电平时、输出为0.6V。 输出已从负载断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下如何在应用中将 EN 设置为低电平吗? 是通过降低 VDD33来实现的吗?

    为了更好地帮助您、当 EN 变为低电平时、您能否与我们分享 VIN、EN 和 VOUT 引脚上的电压波形?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。

    当 EN 变为低电平时、您是否能够获得 VIN、EN 和 VOUT 引脚的波形?

    或者您是否能够解决您的输出电压问题?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian