This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:如何更改输出电压?

Guru**** 2387800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842674/ucc28630-how-to-change-the-output-voltage

器件型号:UCC28630

 大家好、

 我的一位客户即将对 UCC28630的新产品进行评估。

 他们 已经拥有 UCC28630 EVM、但希望将 EVM 的输出电压从19.5V 更改为15V。

 它们的目标输出为15V/3A、输入为85V~264V。

 请告诉我如何更改输出电压?

 必须更改变压器 NP/NS/NB 比率吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kayuza-San、您好!

     

    感谢您关注 UCC28630 PSR 反激式控制器。

     

    并非绝对有必要更改变压器绕组比、但 EVM 的运行不会达到最佳状态、在某些情况下可能会关断。

     

    主要问题是次级绕组与偏置绕组的比对于15V 输出而言太低。 EVM 变压器的匝数比为 P:S:B  =  34T:6T:4T,因此当输出电压= 19.5V 时,初级偏置电压将约为19.5V/6 * 4 =~13V。   如果输出更改为具有相同比率的15V、则初级 VDD = 15V / 6 * 4 =~10V。  这高于8V 最小 VDD 阈值、但很难接近该阈值。  负载或线路瞬态的微小偏差可能会降至低于此8V UVLO 阈值、并关闭控制器并经过重新启动周期。  

     

    由于15V x 3A = 45W 小于65W 的原始设计功率、因此 EVM 功率级可以应对这一变化。  至少、只需更改 R8和 R9的值即可获得新的输出电压。

    VSENSE 输入上用于调节的内部基准为7.5V。

    要将输出电压更改为15V、R8||R9的并联组合必须增加值。

    保持 R7 = 22.6K、以便 EVM 启动电压不发生变化。

    假设 VSEC = 15V +~0.3V (VF)= 15.3V。 然后在 R7 (22.6K)上 Vbias = 15.3 x4/6 = 10.2V。  要在 VSENSE 上获得7.5V 电压、R8||R9 = 62.78K。 61.9K 是可用的最接近的单个电阻器值(E96刻度)。 可以发现 R8和 R9的一些值可能更接近理想值、但可能需要进行一些调整以应对变化。

     

    重申一下、仅电阻器变化就应该能够在3A 时实现 Vout = 15V 的稳态条件、但可能无法在所有线路和负载条件下实现最佳运行、包括瞬态偏差。 为此、必须从一开始就开始进行新设计、包括新变压器。

     

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ulrich、

     非常感谢您的详细解释。

     我可以很好地理解您的说法。

     我可以再问一个问题吗?

     您是否 有任何文档来解释如何设计变压器和 UCC28630外设器件?

     UCC28630数据表中是否有"9.2.4详细设计流程"部分?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    是的、UCC28630数据表(起始页55)中的第9.2.4节是主要设计指南。  

    除此之外、TI 网站上的 UCC28630产品文件夹还提供了可为您提供帮助的其他文档、尤其是此处的一些设计计算器工具:  http://www.ti.com/product/UCC28630/toolssoftware 
    和 EVM 用户指南: http://www.ti.com/product/UCC28630/technicaldocuments

    用户指南显示了 EVM 上使用的变压器的结构(见第20页)。  尽管这是 EVM 变压器特有的、但其结构原理可根据第9.2.4节的设计指南应用于您的应用中的任何类似变压器设计。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Urich、

     非常感谢您的回复。

     客户和 我将参考这些文档以及您的意见 、了解他们的解串。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。