大家好、
我的一位客户即将对 UCC28630的新产品进行评估。
他们 已经拥有 UCC28630 EVM、但希望将 EVM 的输出电压从19.5V 更改为15V。
它们的目标输出为15V/3A、输入为85V~264V。
请告诉我如何更改输出电压?
必须更改变压器 NP/NS/NB 比率吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kayuza-San、您好!
感谢您关注 UCC28630 PSR 反激式控制器。
并非绝对有必要更改变压器绕组比、但 EVM 的运行不会达到最佳状态、在某些情况下可能会关断。
主要问题是次级绕组与偏置绕组的比对于15V 输出而言太低。 EVM 变压器的匝数比为 P:S:B = 34T:6T:4T,因此当输出电压= 19.5V 时,初级偏置电压将约为19.5V/6 * 4 =~13V。 如果输出更改为具有相同比率的15V、则初级 VDD = 15V / 6 * 4 =~10V。 这高于8V 最小 VDD 阈值、但很难接近该阈值。 负载或线路瞬态的微小偏差可能会降至低于此8V UVLO 阈值、并关闭控制器并经过重新启动周期。
由于15V x 3A = 45W 小于65W 的原始设计功率、因此 EVM 功率级可以应对这一变化。 至少、只需更改 R8和 R9的值即可获得新的输出电压。
VSENSE 输入上用于调节的内部基准为7.5V。
要将输出电压更改为15V、R8||R9的并联组合必须增加值。
保持 R7 = 22.6K、以便 EVM 启动电压不发生变化。
假设 VSEC = 15V +~0.3V (VF)= 15.3V。 然后在 R7 (22.6K)上 Vbias = 15.3 x4/6 = 10.2V。 要在 VSENSE 上获得7.5V 电压、R8||R9 = 62.78K。 61.9K 是可用的最接近的单个电阻器值(E96刻度)。 可以发现 R8和 R9的一些值可能更接近理想值、但可能需要进行一些调整以应对变化。
重申一下、仅电阻器变化就应该能够在3A 时实现 Vout = 15V 的稳态条件、但可能无法在所有线路和负载条件下实现最佳运行、包括瞬态偏差。 为此、必须从一开始就开始进行新设计、包括新变压器。
此致、
Ulrich
您好 Kazuya-San、
是的、UCC28630数据表(起始页55)中的第9.2.4节是主要设计指南。
除此之外、TI 网站上的 UCC28630产品文件夹还提供了可为您提供帮助的其他文档、尤其是此处的一些设计计算器工具: http://www.ti.com/product/UCC28630/toolssoftware
和 EVM 用户指南: http://www.ti.com/product/UCC28630/technicaldocuments 。
用户指南显示了 EVM 上使用的变压器的结构(见第20页)。 尽管这是 EVM 变压器特有的、但其结构原理可根据第9.2.4节的设计指南应用于您的应用中的任何类似变压器设计。
此致、
Ulrich