This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:TPS62740、TPS62737

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62737, TPS62740, TPS61098, TPS61099, TPS62743, TPS62808, TPS62840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789006/tps62740-tps62740-tps62737

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件:TPS62737TPS61098TPS61099TPS62743TPS62808TPS62840

您好!

我目前正在使用电池供电的设备、该设备的要求低于

要求:

电池电压范围:        2V 至3.7V

激活期间的输出电流: 150mA (最大值) (脉冲电流、最大放大率为150mA、持续时间为15ms)

睡眠期间的输出电流:  10uA

静态电流:           以 nA 为单位(小于1uA)

当前状态:

我已开始考虑 TPS62737进行设计开发、最初发现它根据我的要求运行、但 TI 说不会考虑在后续设计中使用它、  

我想选择其他具有类似规格的类似转换器、

我还开始在 TPS62740上工作、但后来我意识到在以下条件下它无法支持150mA、

当...时、Iout = 100mA 最大值

VOUTnom≤VIN≤VOUTnom +0.7V (电池电压典型值为3.7V)

这意味着它通常会处于这种情况下。

您能否帮助我找到更好的转换器、使其符合我的要求?

谢谢、

Manmohan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manmohan、

    您需要什么输出电压? 您需要什么样的工作环境温度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工作电压: 3.3V
    环境温度:典型值30度
    工作温度范围:-10至+60度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有1节或2节串联电池? 3.3V 输出电压介于初始帖子的最小和最大输入电压之间。

    通常、此处将使用降压/升压转换器来获得3.3V 稳压输出电压。 对于您的情况、您的负载是否可以接受低于(或高于) 3.3V 的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前使用的单节电池的规格低于

    标称电压:  3.7V、

    容量:         2600 mAh  

    是的、它最适合具有降压/升压转换器、即使电池电压低于3.3V、也能让我使用电池

    负载的工作电压范围为2.8V 至3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 如果我可以总结一下您的要求:
    3.7V 电池、电压范围为2V 至3.7V
    2.8V 至3.3V 输出电压
    150mA 峰值电流
    需要超低 IQ

    是这样吗? 您的系统中是否需要其他电源轨、例如1.8V?

    让我与我们的升压和降压/升压工程师分享这个主题。 我不认为降压/升压转换器可以实现最低的 IQ、但它是单芯片解决方案。

    我可以看到的其他选项是使用 TPS62740进行降压(例如、达到1.8V 输出电压)、然后使用 TPS61098或 TPS61099将电压升压回~3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、要求是正确的。
    但1.8V 电压下没有负载要求。 我的所有负载均在2.8V 至3.3V 的电压下运行

    我不想让多个 IC 在标准条件下工作、因为这会增加 BOM 成本并增加电流消耗。

    TPS62737在我的设计中表现良好唯一的问题是不建议用于进一步的设计、因此 IC 的可用性及其交货周期在大规模生产过程中会成为一个问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    正如 Chris 所说、考虑到电压、降压/升压转换器将是一种自然的解决方案。 µA、~µA 器件的 Iq 低于1 μ A、我们目前拥有的最佳器件为10-20 μ A。 根据脉冲负载的频率、与 IQ 相比、查看150mA 左右的效率可能更为重要。

    如果您了解电池的放电曲线、这将非常有帮助、所有三种转换器类型都可能为您提供相似的电池寿命、请参阅此应用手册:
    www.ti.com/.../slvae14.pdf

    您提到电池标称电压为3.7V、因此我假设这是锂离子电池、Vmax=4.2V?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manmohan、

    您在 TPS62737中使用了什么输出电压?

    我不确定它如何工作、因为您的2Vin_min 低于您所需的 Vout 范围。 我认为这可能对我来说并不是完全清楚的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我收到了您的问题,考虑  到 Vin_min 低于您所需的 Vout 范围,我可以接受,因为届时将消耗将近70-80%的电池电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、

    我不担心150mA 时的效率,因为,

    一天内的电流消耗:
    10 μ A、持续近23小时55分钟
    150mA 持续5分钟

    由于器件大部分时间处于睡眠状态、我更担心转换器消耗的静态电流、而不是偶尔发生的唤醒期间150mA 时的效率。

    谢谢、
    Manmohan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已连接主 电池放电曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manmohan、

    感谢您的讲解。

    欢迎在您的应用中测试 TPS62740/3 (甚至是 TPS62737)。 Rdson 可能会使您在输入电压较低时压降。 如果 WCSP 封装可接受、TPS62743的 Rdson 会更低。

    TPS62808具有2.3uA 的 IQ、但0.35mm 间距 WCSP 封装对于某些客户来说太小。

    这一超低功耗领域是 TI 的关注点。 我们定期推出新产品。 我认为有一个器件非常适合您的应用、它应该在网络上并在几周内在这里采样。 如果你能等待这么长的时间、太棒了。 如果不是、您可能会使用上述器件的第一块电路板来开始对系统进行工作、并在下一个 PCB 旋转时切换到这一新电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的参与、

    正如您所说,在您提到的器件发布之前,我可能会使用其他组合,我很可能错过了该器件,因此您可以在发布后更新我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经考虑实施附件中所示的解决方案、如果我错了、请纠正我的问题、

    此致、

    Manmohan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我来说看起来很好、但让我让我们的升压工程师来仔细检查。

    您还可以使用2.8Vout 版本的 LDO、仅升压到3V。 此外、您只需要在输出电压过低时进行升压-可能低于3V。 这两种情况都应降低具有低 IQ 的 Vin 范围。

    我将密切关注新器件、并在进行采样时告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的所有意见

    此致、

    Manmohan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴我们能提供帮助。 现在、我将关闭此线程、并做一个注释、让您知道新器件何时进行采样。 我想您会非常喜欢它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下 Vin > Vnom+0.7V -> 300mA max 和 Vin 之间的预期行为吗 最大100mA? 例如,如果我保证 Vin>Vnom+0.5V,是否可以达到最大200mA?

    (我已经在//中使用了由2xAA 3.6V 电池提供的 TPS62740 @3V 来处理此类负载:

    (很抱歉、后蹲...)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    根据我们看到大多数客户使用该器件的方式、建议使用0.7V 限值。 大多数客户都在为无线电供电、这对低开关频率和相关的更高电压纹波很敏感。 为了更好地支持这一点、该 IC 具有特殊的100%模式电路、在第9.4.2节中进行了说明。 当 Vin 太接近 Vout 且负载较高时、IC 可能会在该100%模式电路启动前进入压降。 这可能会产生更高的纹波并干扰无线电。

    如果您在应用中没有发现问题、这比任何其他问题都更能证明这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、感谢您的快速回答。

    "

    Chris Glaser 说:
    当 Vin 太接近 Vout 且负载较高时,IC 可能会在该100%模式电路启动前进入压降状态。 这可能会产生更高的纹波并干扰无线电。[/quot]

    这不足以设计:您可以用数字“关闭”“高”“高”“高”来定义吗? 数据表很清楚:最大输入电压< Vnom+0.7V -->为100mA,但在某些情况下,我们可以100%可靠地使用此器件,电流为200mA 或300mA。 如果您更精确地定义零件行为(使用最坏情况数据)、它可以扩展此零件的适用字段。

    我的观点是、在我看来、TPS62740可能是3.6V 锂原电池和 O.P 的150mA 脉冲负载后的完美部件。数据表中未涵盖此部件、因此他丢弃了此部件、但可能原因不好:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您的特定系统及其可承受的纹波和频率。

    您可以根据 V=IR 计算器件(和电感器)上的压降。 规定的100mA 与0.7V 电压是100%可靠的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    我们新器件的文书工作需要更长时间才能完成。  但现在已在网上发布、并提供样片和 EVM。  希望您喜欢它!

    TPS62840