大家好、
我尝试使用 LM2679以12.2V、2.7A 的输入电压为真空管加热器供电、输入电压为22V。 在我将电路加载到大约1A 之前、一切都按预期工作。 高于此值时、稳压器无法实现满输出(通常约为7V 至8V)。 我已经尝试了很多事情、例如将电流限制从5提高到7A、将软启动电容从22uF 更改为100uF、降低输出电容并拆下第二个滤波器。 所有这些似乎都有所帮助。
我已经做了一些奇怪的观察、可能会帮助您中的一位在使用此芯片方面拥有更多经验的人识别正在发生的情况:
- 电压斜升所需的时间似乎与负载电流有关。 电流为300mA 时、看起来是瞬间的、但电流为1A 时、需要30秒的时间才能接近、在2.7A 时、几分钟后、我们可以达到7-8秒的最大值。
- 在启动后的几秒钟内、我将测量二极管或主电容器上的无电压输出。 时间也与加载有关。
- 此电路具有待机模式、可将电压降低至8V (电路实际上以这种方式启动)。 如果我在电压达到8V 之前将开关置于满输出状态、它不会改变电压速率 increase...in 换句话说、这似乎与反馈无关。
是否有人认识到这种行为? 我应该尝试做什么才能使其正常工作? 我觉得我对这么少的外部器件有点不满意。
谢谢!