This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压和升压 IC

Guru**** 1855830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS61175, TPS61089, TPS61170, TPS61088, TPS63070, TPS61178, TPS62110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795894/buck-and-boost-ic

主题中讨论的其他器件:TPS63060TPS61175TPS61089TPS61170TPS61088TPS63070TPS61178TPS62110

亲爱的大家、祝您愉快

我不熟悉这个论坛

我正在使用 TPS63060 降压/启动转换器

它的输入电压为2.5至12v、输出为2.5V 至8v、但我需要  

2.5V 至15V 输入和2.5V 至15V 输出电压转换器  

使用  

具有两个直流电机的线路跟随器机器人

直流电机  

6V 300rpm (N20型)

我打算在恒定电压下运行机器人、即使电池电压下降了4V  

请提供建议

Dayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供支持输入电压2.5至15V 和输出电压2.5至15V 可调节降压/启动转换器的 IC 器件型号   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、
    什么是输出功率或电流? 输入电压范围为何为2.5V~15V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper Li感谢 您的回复
    ,单元格可能会在之间变化
    我们计划使用两种电源方法
    第一种方法
    用于我们的机器人的3节3.7V (18650)电池。 在这种情况下,电池电压为11.1v,有时由于过充而变为13v。 在安全侧,我计划使用最大输入电压15V。 电池使用时电池电压下降,电芯电压可在3V 至15V 之间变化,因此为了将特定电压保持在9V (6V 电机),我已确定输入电压为2.5V 至15V

    电机堵转电流为540mA
    电机电压6V

    第二种方法
    2 x 3.7V (无人机电池3.7V 650mAh Lipo 电池)

    请为我的机器人推荐合适的降压/升压转换器

    非常感谢您的参与
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我有这个论坛的答复,我会很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、
    好的、我了解最大15V 电压。 最小2.5V 呢? 一节电池的最小电压为3V。 有三节电池、因此最小值应为9V。

    如果第二种方法
    输入电压范围为6V~9V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复

    因为电池电压可因使用而逐渐降低  

    15V 不是预期电压、因此可根据 要求改变输出电压。 某些时间从9V 输入输出7.5V 输出(降压)某些时间从9V 输入输出12v 输出(升压)   

    请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、
    我知道电池电压会降低。 但是、我认为通过3节串联锂离子电池设置2.5V 是不合理的、这意味着每节电池的电压为0.8V。

    此应用的输出功率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏 感谢您的回复

    对于 一个电机、最大功率可能为@6V 电机2W、对于两个电机、则为2 x 2 = 4W。一段时间后 由于我们使用的是 PWM 电机控制、因此它将减小  

    自从我计划使用两种电池电源方法以来、我决定为2.5V 的输入电压

    选项一  

    3.7V 电池  x  2  = 7.4v

    选项二

    3.7V 电池  x  3 = 11.1v

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、
    一节电池的最小电压为2.5V (电池通常具有低电压保护)。
    对于选项1、最小输入电压范围为2.5V*2=5V
    对于方案二、最小输入电压范围为2.5V*3=7.5V。
    您同意我的计算吗? 电压范围对于选择直流/直流转换器至关重要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复

    是的、我同意您的计算、但最好是2 x 2  = 4V  、 2 x 3  = 6V MINI  

    两个选项的输出应为9.5v  

    我是说  

    选项1:3.7V  x 2 =  7.4v 输出  =  9.5v

    选项2 3.7V  x 3 = 11.1v 输出  =  9.5v

    请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    如果输出功率仍然为4W、我建议使用基于 TPS61175的 SEPIC 电路。 请参阅此应用手册 www.ti.com/.../slva337.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李嘉柏

    感谢您的回复和建议

    由于我们的机器人太小、因此很难处理 SEPIC 类型的设计、您可以建议使用非 SEPIC 类型的直流/直流转换器

    请提供建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、
    选择一节或两节电池、而只使用升压转换器而不是降压/升压转换器。
    输出功率仅为4W。 因此、我认为一节电池或多节并联电池就足够好了。 不确定为什么要串联电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper
    我很抱歉耽误你的答复
    串联电池的原因是提高了稳压器的效率并降低了稳压器的功率损耗

    计算得出的功率为4瓦、但实际上可能会增加

    我观察到很少有机器人、发现它们串联了电池
    示例 Pololu 3pi 机器人/MbLOCK 机器人 est
    请提供建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、
    我通过此链接 www.pololu.com/.../975快速浏览3 PI 机器人的报告
    电池为四节镍氢电池、因此电池电压将为3.6V 至5.6V。 电机电压为9.25V、因此系统中必须有一个升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢他的答复

    我可能会说我正在计划使用

    3.7V x 3 = 11.1V、降至9V (降压)(选项 I)

    3/7  x 2 7.4升压至9V (选项2)

    如果您能就上述情况提出建议、那将是很好的选择

    是否有任何芯片支持上述情况  

    非常感谢您的参与  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、
    对于升压解决方案(选项2)、我建议使用 TPS61089。
    对于降压解决方案、我不确定哪一个是最佳的。 您可以尝试使用 Webench 查找合适的电路、或根据降压转换器的输入和输出要求创建另一篇文章。 此帖子中有太多不相关的回复。
    然后、支持降压转换器的专家将回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢格栅支持
    根据您在专家 TI 团队中的建议、我打算将 TPS61089用作我的设计基础

    您能不能帮助我找到下面板的光绘文件,然后我可以根据我的要求轻松修改它

    www.ti.com/.../tps61088evm-677

    非常感谢您的参与
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时、您还可以建议如何使用预设设置预设、将输出电压调节在6至12v 之间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61089封装为 VQFN。 因此很难处理。 因此、如果您能够引入 SOT 封装、我们将不胜感激
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayan、
    如果输出功率不高于4.4W。 我建议使用 TPS61170。 对于高功率、我建议使用 TPS61175。
    但是、它们是升压转换器、无法支持降压功能。
    因此、您正在寻找一个工作时输入为5V~9V、输出电压为6V~12V 的解决方案、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压6至12和输出电压6至12可调节

    TPS61088
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61088是纯升压转换器、这意味着其输出始终高于 VIN。  

    我找不到完全符合要求的器件。 TPS63070已关闭。

    如果没有这样的器件、 我建议您为不同的应用选择不同的器件、而不是为所有应用选择一个器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    Helan 推荐的 TPS61178您认为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jaspe,希望你好。
    感谢 Graber
    对于我作为升压器的要求、您对 TPS61178有何看法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面显示  TPS61178的图像。 连接在一起。 请提供建议  

    我正在使用 Sprint Layout 6软件  

    非常感谢您的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我认为、在建议合适的器件之前、我们需要进行总结
    1.降压/升压转换器:VIN 可能高于或低于 VOUT
    2.升压转换器:VIN 应低于 VOUT
    降压转换器:VIN 应高于 VOUT。

    在您的应用中、VIN 可能高于或低于 VOUT、因此有多种解决方案
    1.选择降压/升压转换器,如 TPS63070。 但这种器件通常成本较高、并且没有太多选项。
    2.更改系统中的电源拓扑、使 VIN 始终高于或低于 VOUT。 则可以使用升压转换器或降压转换器。 这两个转换器的成本通常较低、工作范围广泛。

    这是您的回复"可调节输入电压6至12和输出电压6至12 "中的要求。 VIN 可能高于和低于 VOUT、我建议使用降压/升压转换器。 如果没有这样的器件、我们需要考虑 SEPIC。 或者您需要更改电源拓扑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    是的… 您是正确的。 我想更改拓扑

    2.5V 至 8V 输入电压

    输出电压6V 至12v 可调节

    电流2A

    安全侧功率约为6W 至10W  

    请提供建议   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    没有符合此类要求的好降压/升压转换器。
    因此、我建议将升压转换器 TPS61089设置为12.3V。 然后是可调节的12.3V 至6-12V 降压转换器 TPS62110。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的我需要可调节升压转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61089是一款可调节升压转换器。 但是、如果输入为8V、VOUT 不能低于8V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 李嘉柏

    我对您的服务和建议非常满意  

    再次感谢